This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:为3.7V 800mA 电池充电

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ51013B, BQ51050B, BQ25170, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257426/bq51050b-charging-3-7v-800ma-battery

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25170、BQ25171-Q1 、BQ51013B、 TIDA-00318

您好!

我正在使用 BQ51050B 为 锂电池3.7V 800mA 电池充电。 该模块是否可以正常工作? 如果是、那么我应该设置多大的电阻器或电容器值来使模块使用我的电池工作。

此致

阿纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anas

    BQ51050B 专为稳压电压为4.2V 的锂离子电池而设计、它是固定的、无法更改。  

    BQ25171-Q1或 BQ25170更加灵活、能够尽可能支持您的电池。

    它们可与 BQ51013B 无线电源接收器结合使用、请参阅应用手册 SLUAAJ6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您重播。 我刚刚检查了电池 充电电压、它是4.2V、 标称电压是3.7V。  电池容量800mA 和   BQ51050B 充电电流为1.5A 是否可以使用1.5A 为800mA 电池充电? 否则、我无法将 BQ51050B 中的充电电流更 改为800mA。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否发送有关您的电池的数据表或 p/n?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是  

    https://himaxelectronics.com/product-item/li-polymer-3-7v-800mah-battery/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格指示充电电流为165mA、对于 BQ51050B 而言、这个值有点低。  终止电流为120mA 时、建议最小充电电流为500mA。  问题在于在较低电流下充电和终止的准确性。  典型的终止电流为快速充电电流的10%至20%。

    不确定 BQ51050B 是否适合此电池。  您的用例是什么、需要此电池具有良好寿命或短期实验室演示?

    另一个选择是无线电源接收器+电池充电器。  请查看 TI 参考设计、TIDA-00318和 TI 应用手册 SLUAAJ6。