请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524 此插座用于太阳能微型逆变器的直流/直流转换器部分。 而 PV 的最大电压输入为60V、PV 的最大电流输入为13A。
直流/直流转换器的拓扑是全桥 LLC。 如果这一个不能满足这个需求. 您能给我一些建议吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此插座用于太阳能微型逆变器的直流/直流转换器部分。 而 PV 的最大电压输入为60V、PV 的最大电流输入为13A。
直流/直流转换器的拓扑是全桥 LLC。 如果这一个不能满足这个需求. 您能给我一些建议吗?
谢谢!
尊敬的 Chuanfei:
全桥拓扑通常需要半桥驱动器。 有一种方法可以使用低侧和脉冲变压器来驱动 LLC、如下所示:

但是、我认为在这里选择半桥会更适合您。 对于60V 总线电压、我建议使用~100V 半桥驱动器。 对于这种级别的功率、我认为 LM2105 可以。 如果您需要更大的驱动强度、那么 UCC2728x 系列或 UCC272xx 系列中的任何产品都可以使用。
谢谢。
A·M·