This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:LMZ22010TZ/NOPB

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255149/lmz22010-lmz22010tz-nopb

器件型号:LMZ22010

我们计划为我们的项目大量购买以下提到的器件。 所以、我需要一些详细信息、请详细说明。

  1. 存储3000片器件所需的面积( LMZ22010TZ/NOPB )? 请同时告知包装。
  2. 此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
  3. 该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?
  4. 它是密封的吗?

我们正在等待您的回复、因此我们只下订单。 请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    我将您的问题分配给 Alejandro、他将为您提供支持。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否确认 METEORCOMM LLC 拥有哪种 NDA? 我还需要一些有关问题的详细信息、但我将等待 NDA 状态继续。

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    NDA 是什么意思? 请详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非分立式协议和另一个问题:他们是否计划直接从 TI 或通过第三方供应商购买产品。

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 NDA 陨石有什么种类。 我是该组织的一名支持成员。 此外、他们还在通过计算此类信息、从客户处获取项目。 一旦项目被确认,那么只有采购团队决定它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储3000片器件(LMZ22010TZ/NOPB)所需的面积是多少? 请同时告知包装。
    [AV]该部件以50或250个数量出售...他们究竟在寻找什么?
    此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
    [av]根据数据表、此部件为 MSL 3
    该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?
    [Av}我不确定客户通过降档是什么意思?
    它是密封的吗?
    [av]这一问题是否与卷带中的器件有关? 请说明。

    请提供我的问题的详细答案、或者我需要关闭此查询

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储3000片器件(LMZ22010TZ/NOPB)所需的面积是多少? 请同时告知包装。
    [AV]该部件以50或250个数量出售...他们究竟在寻找什么?

    [ SR ]我们要购买并储存它、因此我们需要多少空间来储存这3000片。
    此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
    [av]根据数据表、此部件为 MSL 3
    该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?
    [Av}我不确定客户通过降档是什么意思?

    [ SR ]如果我们将这些器件存放太久、那么它将会损坏或影响性能?
    它是密封的吗?
    [av]这一问题是否与卷带中的器件有关? 请说明。

    [ SR ]所提供的包装是否密封?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -需要多少面积来储存3000片的器件 LMZ22010TZ/NOPB )? 请同时告知包装。
    [AV]该部件以50或250个数量出售...他们究竟在寻找什么?
    [ SR ]我们要购买并储存它、因此我们需要多少空间来储存这3000片。
    [av]数据表中提供了此器件的包装盒尺寸。 第33页
    -此部件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
    [AV]按照数据表、该部分为 MSL 3、因此应遵循
    -该部件如何随着时间的推移而退化? 或者、是这样吗?
    [Av}我不确定客户通过降档是什么意思?
    [ SR ]如果我们存放这些部件太久、那么它将会损坏或影响性能?
    [AV]如果存储设备符合 MSL 3级要求、则应该可以。
    -它是密封的吗?
    [av]这一问题是否与卷带中的器件有关? 请说明。
    [ SR ]所提供的包装是否密封?
    [AV]此设备以管装(32件)和小卷带(250件)形式出售。 试管单元不能密封、但试管是。 在小卷带装置上、每个单元都经过单独密封、然后根据 MSL 3级将整个卷带密封在一个袋子中

    我认为这个申请已关闭、如果有更多问题、请联系当地的 TI 支持团队。