This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:不同电池电压下的电源电流

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257224/bq7718-supply-current-at-different-cell-voltages

器件型号:BQ7718

您好!

根据 BQ7718数据表、当电池电压为4V 时、典型电源电流为1uA。

1) 1)如果电池电压为3V/2.5V/2V、IC 电源电流是多少?  

2) 2)如果电池电压为4V、IC 的最小电源电流是多少?

请参阅下表。 请帮助提供不同情况下的 IC 电源电流值。

  IC 电源电流
电池电压 最小值 典型值 最大值
2伏
2.5V
3V
4伏 1 μ A 2 μ A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    无论各电芯电压如何、电源电流都相同。

    重要的是、满电池组电压处于建议的范围内以及是否触发过压保护、因为过压保护会增加电流消耗。

    此致、

    马克斯·韦博肯