This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:无法进入睡眠模式

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255655/bq76952-bq76952-unable-to-enter-sleep-mode

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好、先生。

"当使用 ev2400与 bq76952相连时、我无法进入睡眠模式。 我的具体情况如下:

  1. 目前、我的 bq76952尚未与任何电池连接。


  2. 我的数据存储器配置为:   
    1.  睡眠:
    2. 我还 将 Settings:Configuration:Power Config [WK_SPD_1:0]位设置为'00
      '。
    3. 我还关闭了几乎所有的保护:

    4. 我已导出文件名为"8.3.sleep"的特定数据存储器配置
      e2e.ti.com/.../8.3.sleep.gg.csv


  3. 我的位寄存器是:



  4. 我的  CC1电流、电池状态、电池组电压、电池组引脚电压、Alarm Raw Status、Alarm Status:

    e2e.ti.com/.../data1.log


  5. 同时、我注意到 TRM 手册中的内容:
    1. 我的"CC1"电流测量值现在低于"Power:Sleep:Sleep Current"给出的电流阈值
    2. 我关闭了保护功能、现在没有保护故障、也可以在"Alarm Raw Status"中看到
    3. 我已禁用基于连接的充电器的唤醒、因为我已将"睡眠充电器电压阈值"设置为0
    4. 我没有发送0x009A sleep disable()子命令
    5. 对于电流开始流动的唤醒方法、应如何理解"电流开始流动"、这意味着无法更改 CC1的电流?

这是我的配置和问题、我很困惑为什么我无法进入睡眠模式、如果您能回答我、它将对我有很大帮助

请咨询

非常感谢。  寻找积极的回应。

您好!

DARLUU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darluu:

    当我使用26V 电源作为电池并使用 EVM 来试用您的.gg 文件时、如果没有检测到电流、器件会进入睡眠模式、如下所示:

    然而,我确实注意到,在我的 SHUTV 并没有触发,而是在你的。 查看您发送的数据后、您的器件似乎由低于 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage Limit 的 Pack 电压供电。 这可能会导致器件尝试进入 SHUTDOWN 而不是 SLEEP 模式。 您是否可以尝试将 PACK 电压提高到5.8V 以上、达到大于6V 阈值(可能为10V 或12V)的值。

    此致!
    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ,ñ a

    感谢您的回答、我在降低 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage,后成功进入了睡眠模式、但有时 SD_CMD 位会闪烁、导致意外退出睡眠模式、我不知道原因是什么、请帮我分析一下、非常感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darluu:

    我很高兴听到你现在可以进入睡眠。 通常、SD_CMD 只应在器件挂起关断时变为高电平、无论是来自 MCU 的命令还是使 RST_SHUT 引脚生效。 您是否在 RST_SHUT 引脚上看到任何电压?

    同样、建议在 TS2引脚和 RST_SHUT 引脚上均放置一个电容器、以防止噪声意外导通器件。 您能否任意机会分享您的原理图?

    此致!
    A·内德尔费尔德