This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关断模式下的 IC 电源电流

Guru**** 2567565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257230/bq40z80-ic-supply-current-in-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z80

您好!

根据 BQ40Z80数据表、当 BAT 电压为14.4V 时、关断模式下的典型电源电流为1.4uA。

1) 1)如果 BAT 电压为17.5V/21V/28V、IC 电源电流是多少?  

2) 2) 2)如果 BAT 电压为14.4V、IC 的最小电源电流和最大电源电流是多少?

请参阅下表。 请帮助提供不同情况下的 IC 电源电流值。

 

  关断时的 IC 电源电流
BAT 电压 最小值 典型值 最大值
14.4V 1.4 μ A
17.5V
21伏
28伏

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这是我们在对器件进行表征时收集的数据。  

    注: 这是在-40°C 至105°C 的所有温度下

      关断时的 IC 电源电流
    BAT 电压 最小值 典型值 最大值
    14.4V 1.22 μ A 1.4 μ A 1.45 μ A
    17.5V 不可用 不可用 不可用
    21.6V 1.22 μ A 1.33 μ A 1.54 μ A
    25.2V 1.19 μ A 1.33 μ A 1.56 μ A
    32伏 1.18 μ A 1.34 μ A 1.5 μ A


    此致、
    何塞·库索