This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:体二极管电流降额

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TLV62565
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253244/tlv62565-body-diode-current-derating

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件:TLV62585

客户想知道 PMOS 的体二极管是否具有1.5A 的相同电流降额?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否说明一下、您是否想知道体二极管是否能够承载1.5A 电流?

    它是否像是反向负载电流?

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    谢谢。 是的、客户想知道体二极管上的电流能力。 当 FET 关断时、电流会在体二极管中继续传导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我将在内部检查此值、并将最晚在周一更新。

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我在内部进行了查看、但我们希望更多地了解这里的担忧。  

    在正常运行条件下、只要输入电压大于 Vo、PMOS 的体二极管就不太可能导通。  

    您能否详细解释一下客户认为反向电流是什么情况?  

    TLV62585是一种自动模式器件、具体取决于负载电流。 对于以 FPWM 模式运行的器件、指定了负电流限制。 当输出电压高于调节值时、器件停止开关并关闭 HSFET 和 LS FET。

    此致

    斯内哈   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sneha

    这是 ICT 测试的特殊应用、我们将在 TLV62565输出电容上方向增加电压(例如3.3V)、此时 TLV62565的输入侧因内部高侧体二极管而产生电压。 体二极管产生的这种间接电压会为另一个电路供电、体二极管会承载一些电流、所以我需要知道体二极管上电流的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道通过体二极管可以汲取多大的电流、至少是电流范围? 它是 uA 还是 mA 范围?

    它是否会超过器件引脚的绝对最大额定值?

    请告诉我。 谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sneha

     通过体二极管汲取的粗略估算电流在300mA 附近、不超过 TLV62565的绝对最大额定值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 让我向团队核实这一点、并在明天之前给出回复。  

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有该参数的任何规格。 300mA 似乎有大量电流、器件可能无法处理这种情况。 您可以降低当前到1 -2mA 范围吗?  

    此外,您能否分享进行信通技术测试的目的是什么? 客户是否遵循任何行业标准?

    请告诉我。 谢谢!

    此致

    斯内哈