This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257260/lm51551-lm51551

器件型号:LM51551

您好   

我使用  WEBENCHRegistered 电源设计器  生成 一份 设计报告,如  下面的 pdf 文件。

请为我回顾一下。 谢谢大家

LM51551。  规格为 24V 到36V 输出54V/1.66A 。   e2e.ti.com/.../LM51551DSSR-24V_2D00_36V-to-54.00V-_4000_-1.66A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我有一点混淆:您说上面的 SEPIC、但随附的 pdf 中包含的是反激式。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    抱歉。  它是反激式。  我担心电源变压器、输出电流达到1.66A。 我不知道如何检查。 请查看我的原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    输出电流应该可以。

    您还可以检查此符合您要求的参考设计:

    PMP21030参考设计| TI.com

    也可以在此处使用 LM51551。

    此致、

     斯特凡