This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:在 webench 生成的参考设计中存在输出纹波

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245999/lm3481-q1-output-ripple-is-present-in-the-reference-design-generated-in-webench

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

您好!

我当时正在研究用于汽车应用的辅助电源、因此 决定 使用具有 Webench 的 LM3481 Q1生成升压 PS 解决方案。 我的输入是从9VDC 到16VDC 的不同直流源、输出固定为20VDC、总功率电流为0.5A、功率为10W、工作频率为200kHz。webench 中建议的设计在输出端存在大量纹波、这在其仿真中甚至都有 工具。 有人能帮我解决这个问题吗? 使用低 ESR 分布式电容器、我已经能够将纹波降低到7mVpp;但是、纹波频率和形状保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    7mV pp 似乎是低纹波、因此我认为这是可以的。 升压转换器的输出上始终存在纹波。  

    在 Webench 中创建设计时是否选择了低成本?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我选择了圆捆感应设计。 如图所示、webench 输出中的纹波超出了限制。 经过一些修改、我得以对其进行编辑。 但我现在的问题是、纹波的频率与开关频率  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathi 和 Brigitte:

    我们将检查   LM3481 Q1的上述报告问题、并在我们掌握相关更新后回复给您。

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathi 和 Brigitte:

    我们已经解决了这个问题。 这些变更将于下周中在 TI.com 上发布。  

    谢谢。此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    由于我们的设计时间表正在花时间排列、请允许我知道您对设计进行了哪些更改。

    谢谢。此 

    致、 -薄壁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    二极管模型存在问题。 我们已更新二极管参数。 这有助于减少输出电压的尖峰。 同时,请 模拟  产品文件夹中提供的 PSpice 瞬态模式

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm713

    谢谢。此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    谢谢、这个 IC 模型是更新的吗? 但是、二极管模型存在问题、对吗?

    谢谢  

    斯瓦辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    IC 模型就可以了。 外部二极管存在问题、如下方所示。

    谢谢、此致(&R)、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我也尝试了备用二极管模型、结果是一样的。

    谢谢。此

    致、 斯瓦辛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin

    目前所有二极管模型都存在问题。 更改将于下周反映。 请分享 您要查找的 WEBENCH 设计链接。 我将共享更新后的仿真结果。

    此外, 还可以使用 TINA_TI 或 PSpice 模型进行仿真,如下所示。

    https://www.ti.com/product/LM3481#design-tools-simulation

     

    谢谢、此致(&R)、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、谢谢您的回复、

    没有针对特定设计的导出仿真选项、只有 pdf 导出可用。我可以与您共用此要求

    输入:9-16VDC

    输出:24V,16W

    频率:200kHz

    IC:LM3481 Q1

    这用于汽车应用(车载电池充电器辅助电源)

    我在 LT SPICE 中使用了 p SPICE 未加密模型并进行了检查、纹波振幅降低了、但使用建议的组件时纹波水平仍然很高。  

    谢谢。此

    致、 斯瓦辛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    下面是 设计报告。 请在第10页查找仿真波形

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign15203.pdf

    您还可以使用"共享设计"选项共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致(&R)、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    但我需要的是16W、即0.66A 输出。 这是2A (48W)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    对不起,我不知道该怎么说。 我已使用 Iout=0.66A 对设计进行了仿真。下面是随附的 webench 设计报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign15205.pdf

    谢谢、此致(&R)、

    普拉芬   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    谢谢或设计。 这是在 webench 上更新的吗? 共享文档是 LM3481、而不是 LM3481 Q1。

    -薄壁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    TI.com 上提供了修复程序。 但是、由于基础设施问题、所有器件的电气仿真都失败。 我们正在进行这项工作。 请注意、LM3481和 LM3481-Q1使用相同的模型文件。 在 WEBENCH 上仿真结果是相同的。

    谢谢。此致、
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    LM3481-Q1电气仿真在 TI.com 上运行正常。  

    谢谢。此致、
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    谢谢更新、我已选中。 我仍然可以看到大约120mvpp 的纹波。 您可以通过任何方法获取设计仿真文件以进行详细分析。

    -薄壁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:  

    下面是 产品文件夹中提供的未加密模型文件

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm713

    谢谢。此致、
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    是否有任何方法可以使整个设计文件  

    -薄壁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swathin:

    我们只有已在产品文件夹中提供的模型文件和文档。 我们没有设计文件。

    谢谢。此致、
    普拉芬