主题中讨论的其他器件:LM3481、
您好!
我当时正在研究用于汽车应用的辅助电源、因此 决定 使用具有 Webench 的 LM3481 Q1生成升压 PS 解决方案。 我的输入是从9VDC 到16VDC 的不同直流源、输出固定为20VDC、总功率电流为0.5A、功率为10W、工作频率为200kHz。webench 中建议的设计在输出端存在大量纹波、这在其仿真中甚至都有 工具。 有人能帮我解决这个问题吗? 使用低 ESR 分布式电容器、我已经能够将纹波降低到7mVpp;但是、纹波频率和形状保持不变。