This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电量监测:单节电池的电压还是整个电池封装的电压?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251682/bq34110-gas-gauging-voltage-of-a-single-cell-or-the-voltage-of-the-entire-battery-package

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好

我尝试确定应该在数据存储器"Gas Gauging"中为设置/清除电压阈值输入什么值。 由于我的"完全充电"(FC)电压约为5.7V (4节镍氢电池串联)、我想将5700写入其寄存器。 不过、它不采用该数字。 最终我发现这个值不能大于5000。 那么、在电量监测计相对于"Configuration"设置中的"串联电池数量"时、我是否必须输入单节电池的值?



不过、镍氢电池(最好是4节串联电池)是否有任何默认值、因为这会有很大帮助。 现在已经处理了 几天、我仍然无法掌握这种电量监测计。 我根本找不到用户指南中的逻辑线路来正确设置我的应用。 此外,我遗漏了一些(我到目前为止认为是重要的)寄存器的许多细节。

感谢您的任何反馈!

此致
镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik

      FC Set Voltage 是指单节电池的电压、对于您的配置、它应该为5.7/4。     有关详细信息、请通过 www.ti.com/.../sluubw5a.pdf 和 www.ti.com/.../sluubv2.pdf 的链接参阅 bq34z100 DataFlash 配置文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您提供宝贵意见。 不幸的是、我仍然找不到任何描述我必须如何设置上述字段(即 FD、FC、TD TC 等)的部分 以及器件在这些参数方面的行为。 偶然的 FD 和 FC 成就了一切。 那么 TD 和 TC (温度放电/充电)呢?温度与电压有何关系?


    如何设置以下参数:

    我"猜"它们也与单节电池有关? 产品页面上没有专门介绍上述参数的文档、但这些参数对于设置该器件似乎(显然)非常重要。  

    无论如何、我当前的目标是设置"镍氢电池充电终止"、以及为了使其正常工作、必须使用哪些其他参数。  



    期待收到您的回复。
    此致 Nik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有关以下各项的参数: 充电电压 Tx-Tx+1 是指单节电池在 Tx 到 Tx+1温度范围内的充电电压,实际值请咨询电芯供应商。

      对于的参数 电芯负 Delta Qual 电压 ,它是指当高于该电压时,电量监测计开始监视充电终止的电压。 [镍镉电池] 位输入 封装配置 已置位 

        

        

    。 以下各项的参数 上一次充电电压 Tx-Tx+1 将在充电结束时更新、初始值可设置为等于 充电电压 Tx-Tx+1 。 以下各项的参数 充电电压电平 X 用于直接充电引脚控制功能、有关详细说明、请参阅第2.9.2节。