This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:确认运输测试方法

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257218/tps54335a-confirmation-of-shipping-test-method

器件型号:TPS54335A

尊敬的支持团队:
我希望确认一点、因为采用 TPS54335ADRCR 的产品在检查过程中存在缺陷。

【问题】
1.您是否为装运测试设置480kHz (典型值)的开关频率?
2.在运输测试中、用于检查 Vout 输出电压的 VIN 输入电压是多少伏特?
3.请告知我 PH 输出引脚及其他输入/输出引脚是否带有内部保护二极管(+、-方向)。
4.故障器件在 PH 输出和 GND 之间具有约10Ω。
在这种情况下、发运测试中是否会拒绝该商品?

【情况】
1.设备:
・TPS54335ADRCR
2.操作条件:
・VIN = 18V、RRT = 100kΩ 设置、开关频率≒480kHz (典型值)、VOUT = 3.3V 设置
3.故障发生:
・内部装运检验过程_承印物故障
・N = 1个单元(过去发生了4个类似缺陷、第5个)
4.故障详情:
2 π・DC-DC 转换器:观察到2_PH 输出异常波形。 (间歇性振荡)
・Vout 电压输出不能升至3.3V、仅为1.5V。
・发生过流后会进入限流模式。
・在确定直流/直流转换器有缺陷并更换部件后、Vout =+3.3V 的输出被标准化。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    所有器件都将通过 ATE 测试、确保器件参数处于数据表 电气特性范围内。

    根据您对故障单元的描述、似乎 PH 引脚对地短路、因此低侧 FET 短路和损坏。 器件首次启动时是否出现此故障? 或一段时间运行后? 在发生故障之前、您是否进行了热插拔或 ESD 测试? 在您的测试过程中是否存在 EOS 风险?

    在 e2e 论坛中、我能做的是查看您的原理图/布局/波形。 但我无法进行 FA 流程。 请联系 TI 当地 CQE 团队以处理该案例。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:
    感谢您的答复。

    也许、这是器件首次启动时出现的故障。

    问题的答案是什么?
    1.测试原因是"开关特性"中有480kHz 的描述。
    2.从"电气特性"在4.5V、12V 和28V 下测试 VIN。
    3.未披露是否存在内部保护二极管。
    4.如果它为10Ω、则在"低侧开关电阻"测试中将被拒绝。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    1. 480kHz 是典型值、我们的 ATE 测试使用一个范围来确定通过还是失败、而不是使用一个典型值。

    2. EC 表中的值基于满负荷范围,除非另有说明,如下所示。

    3.在您检测到 PH-GND 短路损坏的情况下,内部 ESD 二极管可能会发生故障。

    4.低侧 FET 短路部件无法通过 ATE 测试。

    建议您联系当地 CQE 团队推进 FA 流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:
    感谢您的答复。

    我对"4."有欠厚的说法。
    "1"至"3"是以下内容吗?

    1.采用100kΩ 设置进行测试,开关频率=384kHz~576kHz。
    2.在 VIN = 4.5至28V 时测试输出电压。
    3. PH 引脚有一个保护二极管。 其他引脚未知。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dice、

    ATE 测试与电路板测试不同。 它会让器件进入特殊模式、然后扫描这些参数。

    客户不需要知道详细信息。 简而言之、器件的 fsw 和 RDS_on 应遵循数据表 EC 表规格、并通过 ATE 测试进行了验证。

    请联系当地 CQE 团队处理此问题。