This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:预充电计时器过期时的 VFB >VLOWV 检测

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255889/bq24610-vfb-vlowv-detection-when-pre-charge-timer-expired

器件型号:BQ24610

您好!  

您能否保证在由 VISET2电压设置的预充电电流期间比较 VFB 电压和 VLOWV 阈值? 或 比较 VFB 电压和 VLOWV 阈值  是否低于零电流(即放电关断时间过短)?  

谢谢!

此致

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    我对您的问题感到困惑。

    请参阅 第9.3.4节预充电 应用部分

     为了使充电器进入 PRECHARGE  模式、必须比较 VFB 电压和 VLOWV 阈值。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    我的问题是、预充电周期后(30分钟计时器过期后)、在预充电电流下比较 VFB -充电器开启(如上面图表14中所示)、或在零电流下比较 VFB -消磁关闭? 因为预充电电流下的 VBF 电压可能高于欠零电流。 我正在思考如何设置预充电电流。 您现在是否理解我的问题?

    谢谢!

    Br

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    如果30分钟的预充电计时器时间到期、充电器将关闭、并且 状态引脚上会指示故障。

    以下是计时器已过期并无法正常工作时  

     此致

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    谢谢、但我会再次提出我的问题:

    在每次充电阶段、 会在预充电电流下比较电压 VFB? 抑或不是?   在 零电流条件下比较电压 VFB? 或者  在 某个特定电流下比较电压 VFB?

    谢谢!

    Br

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    在每次充电阶段, 电压 VFB 在预充电电流下进行比较

    是的、在预充电阶段 VFB 与  VLOWV 阈值比较。 充电电流不足的情况。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    感谢您的回答。

    Br

    雅库布