This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对浪涌显著但稳态电流较低的下游器件的电子保险丝部件建议

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980EVM, TPS25982, TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254562/efuse-part-suggestion-for-a-downstream-device-with-significant-inrush-but-low-steady-state-current

器件型号:TPS25980EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25982TPS25985

您好、E2E:

我们有一个部件、在施加电源时、在2-3 1ms 内拉取电流、在5 ms 内拉取20-22A 的尖峰、同时稳态电流低于2A。 它是24V 器件。 下面包含电流迹线(10A/V 钳位探头标度)。

根据 此处的建议、我们并联两个 TPS25980EVM (其器件换为 TPS2598070以移除 OVLO)、并针对最高电流限制、重试率、重试数量和消隐间隔、 但无法按照建议使用一个电子保险丝的 PG 与另一个的 EN 链接来成功为器件供电。 如果需要、我们可以在此序列期间提供 EVM 的 ILIM/ITIMER 引脚的跟踪。 移除 PG1和 EN2之间的跳线确实会导致下游器件成功上电。 遗憾的是、这似乎不是 TI 建议的配置。

您是否建议使用可承受20A 浪涌电流的更高电流 TI 电子保险丝器件? 在没有 EN/TPS2598070的情况下、我们不建议并行运行多个 PG、因此不建议这样做。

我们正在研究 TPS25982、但不确定单个 IC 能否承受所需的浪涌电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您的应用电压是24V? 我们现在有一个高电流电子保险丝 TPS25985。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    是的、我们需要24V 电压。 TPS25985似乎最大额定电压高达16V 或20V。 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果并联器件可以在没有 PG 连接的情况下工作、我认为应该没问题。 只要器件在启动期间均分电流、就没有问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    经过一些额外的测试、我们将不会将这些 TI 电子保险丝用于该产品。 虽然这些器件确实支持我们的高浪涌器件、但电流限制必须设置得这么高(根据 TPS25982为8A)以支持20A 5ms 的峰值、从而使下游电路未受到适当的短路保护。 将电流限值设定为较低值会导致电子保险丝过早关闭。

    将有助于 TI (a)更加强调在几乎所有 TI 电子保险丝的启动期间忽略过流消隐间隔设置、以及(b)产生电子保险丝 MPN、该 MPN 可承受启动时的 Burstier 电流消耗、而不会误跳闸。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的反馈。 TPS25985就是这样的电子保险丝、但我同意电压范围较小。 你需要多大的稳态电流?

    此致

    G·库纳尔