This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100EVM 评估模块和 EV2400适配器

Guru**** 2533250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256631/bq34z100-r2-bq34z100evm-evaluation-module-and-ev2400-adapter

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMEV2400BQSTUDIO

我想尝试 BQ34Z100EVM 对我们的14S7P 电池组测试 SOC 和 SOH 的精度。

我想知道使用 EV2400 USB 适配器进行器件校准 和使用电池电量监测计软件是强制性的、或者我可以使用任何 I2C 转 USB 适配器吗?

我能否直接访问 I2C 引脚以与任何 MCU 板通信?

谢谢。此致、
莫尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    理论上、可以使用任何 I2C 转 USB 适配器。 这需要根据对 TRM 的读取和理解来发送每条命令。 一个简单的步骤可以包含许多命令。

    我们建议您使用 EV2400和 bqStudio、因为它们可简化编程和记录数据的过程。 节省了大量开发时间、并有可能出现错误。 如果您在使用电量监测计时遇到问题、TI 提供帮助的唯一方法是共享通过 bqStudio 收集的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢您的澄清。