请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750 各位专家、您好!
在使用 UCC21750设计约1kV 直流母线电压的栅极驱动器时、DESAT 二极管阻断电压是唯一需要考虑的重要因素。 高电压应用是否需要注意任何其他部件/组件?
谢谢。此
致、 阿诺普·库马尔This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anoop、
感谢您问这个问题。 DESAT 阻断二极管是其中之一、还有电源开关短路能量等其他参数会受以下工具中提到的开关关断期间 VDC 的影响:
确保选择额定值合适、结电容最小且正向压降最小的高压阻断二极管。 我认为任何其他部件/组件都不会受到 VDC 的影响。 确保 VCC、VDD、AIN 等所有其他规格处于建议限值范围内。
此致!
普拉蒂克