This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:不同 IR 补偿中的电流降和不同的端子电流

Guru**** 2526970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253414/bq25898-current-drop-and-different-terminal-current-in-different-ir-compensation

器件型号:BQ25898

大家好、

客户在该 MP 产品中使用 BQ25898。 但遇到了一些问题。 您能否帮助您分析为什么在接近充电结束时电流突然下降以及端子电流为什么与192mA 的设置值不一致? 谢谢!

在将 BAT_COMP 设置为140mR 且 VCLAMP=32mV 后、电池的实际电压可以充电至4.4V、但充电终端电流在达到500mA 时停止、并且读取充电 IC 寄存器
可以看到192mA 的截止电流。

e2e.ti.com/.../com8_5F00_multi_5F00_2023_5F00_07_5F00_25_5F00_16_5F00_38_5F00_31_2800_1_2900_.csv

设置 BAT_COMP=20mR40mR 会出现以下现象、当 BAT_COMP=20mR 时、充电将在2A 左右切换、电流将突然下降到1.4A、最后完成充电、终端电流为230mA。

BAT _COMP=40mR、充电将在1A 左右切换、电流将突然下降至大约500mA、最后完成充电、终端电流为230mA。

e2e.ti.com/.../IR_3D00_20mA_2D00_488.csve2e.ti.com/.../IR_3D00_40mR_2D00_488.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    在对数行1235 - D:chg:从 chg_s 到 ful_s 中、源器件发出的满电充电指令是多少?  您能否提供从电池到充电器 BAT 引脚的准确阻抗?  

    此致、

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它们使用 MCU 来测量 BAT 电压。 电池与充电器 BAT 之间的确切阻抗未知。 他们只是想缩短充电时间。 当它们使用 IR 补偿时、当充电电压达到 IR 补偿的阈值时、电流是否会突然下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    您描述的是电流下降行为。 当启用 IR 补偿算法时、充电器 IC 将在恒定电压阶段降低充电电流、如下图所示、比较了启用和禁用 IRCOMP 时的预期充电电流。  

    当禁用 IR 补偿时、CV 阶段的电流减少曲线将更加平滑。 启用 IR 补偿后、预计会出现较大的充电电流降压、例如您所述的2A 到1.4A。   

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:  

    感谢您的回复!  您能否告诉我、为什么在启用 IR 补偿时电流会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    降压行为只是 IR 补偿算法工作方式的结果。

    使用 IR 补偿功能时、 在 CV 充电阶段、充电电流将以步长下降到最近的500mA。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:  

    感谢您的支持! 我们的客户对降压行为有一些疑问:

    1.在他们的充电配置文件中只有一个降档,但在你分享的无图中有几个降档。 什么可能导致差异?

    2.客户数据中的降压值约为0.6A,什么会影响这个值?  

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    请参阅以下有关问题的评论。  

    1)步骤数量将取决于多个因素、例如 IR comp、ICHG 和 ITERM 寄存器中的设置。 与示例图中所示的倍数相比、观察到1个电流降压没什么意外的。  

    2)电流降压将是最接近的500 mA,在某些情况下,由于算法的向下舍入逻辑,可以达到1A。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的帮助!