This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:TPSM82903 SS/TR 软启动

Guru**** 2504745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251538/tpsm82903-tpsm82903-ss-tr-soft-start

器件型号:TPSM82903

尊敬的 TI 社区:

WEBENCH 设计器似乎没有考虑 VREF/0.75系数。

Vref = 0.6/0.75 = 0.8V

CSS=TSS*ISS/SS/ Vref

CSS=0.24*2.5e-6/0.8=750pF。

WEBENCH 在1nF 下计算0.24ms

此致、

沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢反馈,请使用0.75V 系数进行计算首先,我们需要一些时间来与模型团队核实。

    裕昌  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型不应涵盖0.75V 系数、但如果更新模型、您需要一些时间、首先可根据数据表进行计算  

    BTW、您需要什么软启动时间?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1ms 斜坡、我们使用了3.3nF 电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没问题、您 可以继续。

    于赫纳格