This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54418A:环路响应小信号模型参数问题

Guru**** 2766865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257175/tps54418a-question-on-parameters-for-small-signal-model-for-loop-response

器件型号:TPS54418A

您好!

我想 针对 TPS54418A 的环路响应运行仿真、以便调查我们发现的一些稳定性问题。

数据表显示了图31中的小信号模型。 我在数据表中没有看到 COUT (ea)和 ROUT (ea)的建议值。 应该使用什么值?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是器件的内部值、是固定的、不是任何计算所必需的。  图中显示了它们以实现完整性。  EA 具有(极高)有限的增益和(极高)有限的 BW。  C2和 R3+C1补偿网络在 EA 的内部特性中占据主导地位。

    例如、图34显示了 CoutEA 的5 pF 值。

    我们还在此处提供了平均值和瞬态模型: https://www.ti.com/product/TPS54418#design-tools-simulation 

    谢谢。

    克里斯