This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:quot 的测试条件;TD 释放时间或复位超时周期和 quot;

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256743/tlv809e-test-conditions-for-td-release-time-or-reset-timeout-period

器件型号:TLV809E

TD -释放时间或重置超时周期的规格,例如,变体 A,为130ms 至279ms。

1.这是否在工作温度和工作电压范围内保证?

2.第7.6节中表格下方的注释2表示" VDD:(VIT -- 10%)至(VIT ++ 10%)"。 这意味着什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    1. 是的、可在数据表上我们建议的工作温度范围和工作电压范围内保证复位超时周期。
    2. 该注意事项表明 VDD 在比 VHY-(输入阈值电压)低10%和比 VIT 高10%的范围内、其中 VHY+= VIT VIT + VIT。 第7.7节中的下图很好地展示了 VIT 和 VIT +的含义。 例如、当输入电压降至 VIT 以下时、复位有效。 在输入电压上升到高于 Td+并且持续时间 VIT (复位超时周期)已过之前、该器件不会取消置位。

     

     

     

    此致!

    郭安良