This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220端口控制器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256869/hd3ss3220-hd3ss3220-port-controller

器件型号:HD3SS3220

您好!

我正在设计使用 TI  HD3SS3220 USB 3.0端口控制器在电路板中实现 USB DRP。 此 DRP 的主要用途是作为 USB 主机。 我听说 UFP 具有这种功能、可以在协商过程中出现任何故障时打开/关闭 DFP 的电源  

 HD3SS3220是否能够控制连接到 UFP 的电源输入(在本例中为 USB 3.0闪存驱动器)。 如果是,如何?  应使用 HD3SS3220的哪个引脚为 DFP 提供此受控电压输入(闪存驱动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DFP 或 DRP、可以使用 ID 引脚来控制 Vbus 开关。

    在 DFP 中 ID 引脚(PULLUP)始终为高电平 、直到检测到 UFP 器件、然后 ID 变为低电平并打开 Vbus 开关。

    在 UFP 中、Vbus 开关应始终处于关闭状态、您可以从 USBC 连接器获得 VBUS。

    最佳

    布赖恩