This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:什么是适合用于新设计的出色开关稳压器?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257166/lm2676-what-is-good-switching-regulator-to-use-for-new-designs

器件型号:LM2676

我在原型设计中设计了 LM2676、但却发现它于1997年推出、因此我对该器件的未来供货情况感到担忧。

我正在寻找一个具有3A 输出、40V 输入(36V 比较差、但可以接受)和低 EMI 的通用器件。

通用开关稳压器有什么更现代的选择?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您与我们取得联系。  首先、我没有看到我们的产品线关于淘汰 LM2676的任何迹象或计划。  因此、您有信心继续进行 LM2676设计。  另一方面、我们的网站也推荐了一些可以覆盖 LM2676应用的新产品。  为了方便起见、我将此网页的快照复制并粘贴到此处。  希望这对您有所帮助。

    此致、

    友好