This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:更新失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256966/ev2400-update-failed

器件型号:EV2400

您好!

我安装了 FW0.18、并且运行正常的 EV2400。 我尝试将其更新为0.32。 更新程序识别了 EV2400、更新后会自动关闭。 未显示消息"Update Correct"(更新正确)和"Press Enter to Close"(按 Enter 键关闭)。

现在、我的 EV2400未打开任何 LED、并且未被 Updater 工具识别。

它看起来像是更新程序让 EV2400变砖了。

您能告诉我如何继续吗? 您能否给我发送一个替换工具、因为您的软件似乎已经损坏了我的软件?

我正处于一个发展的中间,我现在陷入了没有工具的困境。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误:未检测到可用的 EV2400。 如果已连接系统但 LED 未亮起、请尝试使用-s 选项运行此程序。

    如何使用-s 选项运行程序?

    EV2400中的 JP7跳线有何用途?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    要使用-s 选项,您需要从命令行运行更新程序。

    您可以在连接到 USB 之前短接 JP7。 连接 USB 后约1秒后移除、然后尝试使用-s 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C:\ti\EV2400Updater-0.32> EV2400_Updater_v0032.exe -s


    跳过将 EV2400置于 fwupdate 模式
    正在执行批量擦除...
    回溯(最近的调用最后):
    文件"update.py"、第149行、
    文件"msp430\bsl5\hid.py"、第252行、在 OPEN_CONNECTION 中
    文件"msp430\bsl5\hid.py"、第101行、处于打开状态
    ValueError:找不到 VID:PID 2047:0200 (不处于 BSL 模式? 或者尝试- device)
    [12688]无法执行脚本更新程序

    这就是我得到的

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在未短接 JP7引脚的情况下出现此错误、请在连接到 USB 时尝试短接 JP7。 您甚至可以将其保持短接并尝试以上方法。 如果编程成功、请移除跳线并断开 USB、然后再次连接 USB。

    如果您已经尝试过此功能、但运气不佳、则会出现一些其他问题。(ESD 失败?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过短接和移除、使其短路而没有短接。 没有起作用。
    我看到 USB 端口与错误中显示的端口不同:

    这是电路板在连接到 PC 时出现的端口: VID_203A:PID_FFFE

    也不会显示 EV2400。

    如何更改此端口以便他们使用此端口进行程序运行? 以下命令是否正确?


    C:\ti\EV2400Updater-0.32> EV2400_Updater_v0032.exe -s --device VID_203A:PID_FFFE

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件似乎无法正确访问 USB 端口。 我在虚拟机内运行 Windows。

    我更改为完整的 Windows PC 并可以执行命令与-s 选项,它是有效的!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有访问 Windows 计算机的权限、我仍想知道此问题的答案。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400尚未通过虚拟机进行测试。 更新程序不支持指定 USB ID。