This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:BQ27411-G1

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27411-G1, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242123/bq27411-g1-bq27411-g1

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 GPCCHEM

您好!

我一直在尝试使用950mA Li博 锂电池完成 BQ27411-G1 EVK 的学习周期。 学习周期通过在自动模式下使用 bqStudio 来执行、其中继电器控制设置用于在负载和充电器之间切换。 但在充电周期之后、会出现一个错误:

"

错误:[Qmax_up:not set]  

学习周期已取消

"

我一直在尝试调试这个问题、因此我记录了电压、电流和控制寄存器值。

我已经附上了寄存器日志、所用电池的图像、给 RA 表的值的屏幕截图和给数据存储器的值的屏幕截图。

  e2e.ti.com/.../3240.log3.log

    

请帮我解决这个问题、并成功完成学习周期以生成 Golden Image。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着监测计由于以下几种原因之一无法更新 Qmax (无法使用提供的数据明确标识):

    屏幕截图显示大多数参数未配置(默认为0)。 请仔细查看每个参数、然后根据 TRM 中所述的含义进行设置。

    例如、DSG、Chg 和 Quit Current (Thresholds)未设置为、因此电量监测计不知道电芯处于哪个状态(Charge、Discharge 或 Relax)。 在运行学习周期之前、必须将这些参数以及默认为0的所有其他参数设置为合理的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       如前所述、我们通过设置数据存储器表中的参数来运行学习周期。 但即使设置了这些值、我们也无法完成成功的学习周期、因为与之前相同的问题、该周期也被取消。 下面是 学习周期的日志:
    6月29日18:10:09 IST 2023:学习循环开始...
    6月29日18:10:09 IST 2023:开始任务:放电(终端电压= 2900mV)
    星期五6月30日01:36:44 IST 2023:结束任务:出院于07:26:34完成
    星期五6月30日01:36:44 IST 2023:开始任务:放松(持续时间=最多360分钟)
    星期五6月30日01:36:44 IST 2023:结束任务:放松完成时间00:00:00
    星期五6月30日01:36:44 IST 2023:开始任务:充电( 50 mA )
    星期五6月30日08:44:38 IST 2023:结束任务:费用在07:07:53内完成
    星期五6月30日08:44:38 IST 2023:开始任务:放松(持续时间=最多120分钟)
    星期五6月30日08:44:40 IST 2023:错误:[Qmax_up:not set]  
    星期五6月30日08:44:40 IST 2023:学习周期已取消

    从日志中、我们注意到即使我们设置了 DSG、放电任务之后也没有发生弛豫任务。 放松时间360分钟。
    您能帮助我们解决这个问题、帮助我们发现在完成成功的学习周期中缺少什么吗?  
    我们发现的另一点是、在学习周期开始后的某个时候 BAT_DET 位变得低电平、这可能是学习周期失败的原因吗? 如果是、您能为我们提供一些解决方案来阻止  
    我随附了寄存器日志和我们在数据存储器配置中设置的值的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAT_DET 位不得更改。 如果 BAT_DET 为0、那么电量监测计不会学习任何东西。 您可以将电量监测计配置为不监控电池检测引脚、而是强制 BAT_DET = 1:

    2.5.4电池检测(BIN)、TRM: www.ti.com/.../sluuas7b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我们找不到所提到的文档中建议的 pin。 我附上我们的板和数据表的图片。 请帮助我们找到引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 不提供 BIN。 如果问题与 BAT_DET 有关、请确保将 OpConfig[BIE]设置为0、然后发送 BAT_INSERT 子命令。 这应将 BAT_DET "固定为1。 如果不是、则电量监测计可能会发生意外重置(=检查电池电压并确保电池电压不会暂时下降太低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 在发送  BAT_INSERT 命令后查找 OpConfig[BIE]、发现它已经设置为零。 所以希望这不是问题。

    当我们再次运行通过确认这我们确实结束了另一个错误说:  

    星期二7月04 17:05:09 IST 2023:学习循环开始...
    7月04日星期二17:05:09 IST 2023:开始任务:放电(终端电压= 2900mV)
    TUE Jul 04 17:12:11 IST 2023:End task:Discharge completed in 00:07:02
    TUE Jul 04 17:12:11 IST 2023:开始任务:放松(持续时间=最多360分钟)
    7月04日星期二23:12:17 IST 2023:错误:[RUP_DIS / RDIS:未清除]
    7月04日星期二23:12:17 IST 2023:学习周期已取消

    另一个问题是、我们使用的电量监测计的化学 ID 不匹配、因为在数据表中、它说它适用于 LiCoO2型电池、但我们的电池是 LiPo。 当我们读取电量监测计中已编程的化学 ID 时,它是 0x0128。

    此信息是否能帮助您确定我们的问题?

    请帮助我们,因为我们已经用完了我们的时间.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mridula:

    使用该电量监测计进行设计的第一步是使用 GPCCHEM 工具来确定该电量监测计是否支持电池化学成分。 如果化学物质不是很好的匹配、则监测计将不准确、学习周期通常会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法使用 bq-27411 EVM 获取完整的日志,因此:

    1)我们使用了另一个测量仪表(bq-27542G1)、在其中可以对化学 ID 进行编程、以将日志上传至 GPC 工具是否可以?

    2)我们计划在定制板中使用 bq-27441 G1B 电池电量计,这是否与我们的电池兼容(电池图片如上所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一:这是正常的。

    #2:bq27411不支持锂铁磷酸盐化学物质(内置 ChemID 不涵盖电压范围或锂铁磷酸盐电池的曲线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 bq-27411不支持我们的电池,我们可以使用  bq-27441 G1B 电量计吗? 我们使用容量为950mA 的锂聚合物锂聚合物电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我误解了您使用的是磷酸铁锂、而不是磷酸铁锂。

    bq27411和 bq27441都支持 LiPo、但它取决于实际的电池化学成分。 Shirish 提到的 GPC 工具将告诉您哪个监测计与您的特定电池兼容。 没有其他办法可以告诉。 请按照 GPC 的说明操作、并检查 GPC 为 bq27411和 bq27441返回的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们一直在尝试为 bq27441-G1B 电量监测计创建黄金映像、但 也未能使用 bq27441 G1B 电量监测计创建相同的映像。  在放电后完成弛豫时间后、周期被取消。

    我们无法获取您建议的所用电池的化学 ID。 我们无法根据 GPC 工具的要求生成日志、因为该工具要求的学习周期未成功完成。

    我们正在寻求您的帮助、以解决此问题并确保成功创建黄金形象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saranya:

    GPCCHEM 的日志与学习周期无关。

    您应该使用 Registers 窗口记录数据、同时按照说明中的说明应用充电器/复位/负载。

    在确定正确的 chemID 后、学习周期插件会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    根据您的建议、我们尝试使用 GPC 工具来获取化学 ID。 当我们第一次尝试时、GPC 工具向我们发出警告消息。 通过更仔细地查看日志数据、我们发现在充电阶段结束和恰好在放松阶段之前存在一些意外的负值。 我们通过将这些负值更改为零来解决此问题、然后重试。 这一次、我们成功获得了化学 ID。 请查看随附的日志文件和 GPC 报告。

    根据该报告、最佳化学 ID 是2603、我们在推荐器件列表中找不到电量监测计(bq27441-G1B)。

    您能验证一下是否无法将 bq27441-G1B 电量监测计用于我们的电池吗?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq_5F00_chemid.zip

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq_5F00_chemid_2D00_report.zip

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/log_5F00_4_5F00_8_5F00_23.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabik、

    您的单元格不是通用类型、因为它与任何通用 ID 不匹配。

    bq27441对于此电池不能提供很好的效果。