This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:有关 PMIC 的问题

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256866/tps6594evm-question-about-pmic

器件型号:TPS6594EVM

TPS6594可以在0-2.7V 和6-10V 范围内正常运行、通常检测过压/欠压故障、并满足 ASIL B 的要求、您需要回答以下问题:1) TPS6594的 Power_Up 带隙和 VSYS OVPMonitor 是否在钳位电压以下工作? 请回答"是"或"否"并提供相应理由。 TPS6545c 的高电压负载开关是否受 VACC 影响? 请回答"是"或"否"并提供相应理由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,曹

    我们的专家目前不在办公室、请预计回复会延迟。

    感谢您的耐心等待、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6594在数据表中有一个参数#9.19 VVSYS_UVLO RISING_TH。  如果 VSYS_SENSE 引脚上的电压低于该电压、则 VSYS_OVP 监视器处于完全上电复位状态、因此 OVPGDRV 上的电压为脉冲低电平、外部保护 FET 关闭。
    VCCA 引脚保持不变:如果 VCCA 引脚上的电压低于参数#9.2 VPOR_Rising 中指定的阈值、则包括 Power_Up 带隙在内的所有电路都处于上电复位状态。