This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:学习周期步骤

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27Z561, BQ25601, BQ40Z80, BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251722/bq27z561-learning-cycle-steps

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ25601BQ40Z80BQSTUDIOGPCRB、GPCCHEM

您好、TI 团队:

我使用的是 BQ27z561电量监测计和 BQ25601充电器。 我们需要使用4000 mA #18650电池进行学习循环。

  1. 我需要了解学习周期的完整步骤。 我将遵循"如何完成
    bq40z80"文档。 是否有任何与 BQ27z561相关的文档?
  2. 我需要在 BQStudio 中为学习周期设置哪些参数?
  3. 硬件连接设置应该是怎样的? 充电器在执行学习周期中是必需的?

您可以就上述问题提供帮助吗?

此致、

Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    1.我建议阅读此文档版本、因为它适用于我们的所有 Impedance Track 电量监测计: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf
    2.对于学习周期,您需要设置这些参数:Dsg Current Threshold,Chg Current Threshold,Quit Current Threshold,Design Capacity,Design Energy, 设计电压、收尾电流阈值和终止电压
    3.硬件应该使用电池来实现电量监测计。 然后、您可以通过充电器对电池充电和放电、也可以使用直流电源。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    我关注的是 您分享的文档 www.tij.co.jp/.../slua903.pdf。

    在本文档中、设置所需的参数后、首先需要按照第3.2.1节对电池进行放电。 但本节3.2.1中未提及放电率。 那么、我们需要多大的放电率呢?

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    对于第一次放电、放电率无关紧要。 但是、我建议使用 C/5的放电率。

    此致、
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的输入。

    在执行学习周期之前、我需要生成化合物 ID。 为我们的电池生成化合物 ID。 我在这里附上的报告。

    根据报告、最佳化合物 ID 为212。 现在、我需要将该 ID 编程到电量监测计中。 因此、我尝试按如下方式对其进行编程:

    我的化学 ID 212未列在列表中。 此外、在报告中、我没有获得 GPCRB 文件。

    那么、我如何对化合物 ID 进行编程? 如何对 GPC 生成的化合物 ID 进行编程?

    此致、

    Shivani

    e2e.ti.com/.../01306.GPCPackaged_2D00_report.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    我查看了您发送的报告文件。 我注意到 DOD 误差为9.25%、通常我们建议将 DOD 误差小于3%。 您能否将您提交的文件发送到 GPCCHEM 工具中。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请查看我提交到 GPCCHEM 工具中的附加包。

    此致、

    Shivani

    e2e.ti.com/.../5314.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    您使用的是哪种化学电池? 您是否还可以向我发送电池的数据表? 我查看了您发送的数据、发现数据没有 定期记录。 是否可以像每5秒或10秒一样定期记录数据。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们正在使用#18650 4000mA 电池。 我们没有数据表。 如何配置寄存器的日志间隔?

    根据我对化学 ID 生成的理解、不需要在 BQStudio 中配置任何参数、对吧?

    此致、

    Shivani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    是的、您回答正确。 您不需要在 BQStudio 中配置任何参数。
    要配置日志间隔、请转至"Window"(窗口)。 然后转至"首选项"。 接下来、单击"Registers"、然后您可以更改"Scan/Log Interval"中的值。 我 建议将其更改为10,000毫秒。

    此致、
    尼克·理查兹