This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:LM63625 PSpice for TI-交流扫描

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256730/lm63625-q1-lm63625-pspice-for-ti--ac-sweep

器件型号:LM63625-Q1

你(们)好!

当我尝试使用嵌入在 PspiceforTI 中的 LM63625 Q1瞬态 PSPICE 模型来运行交流扫描时、遇到了一些问题。 (VIN=12V、Vout=3.3V、Iout=2A)

通过计算偏置点可知其不处于稳定状态、因此 GM/PM 的交流扫描值不正确。

尽管我已经将电感器和电容器的所有 IC (初始值)设置为它们的稳定值、但 LM63625需要花费60us 才能达到稳定状态(SS=1、FASTS=1)。 所以,我的问题是:

1.是否可以通过 TI_IC 模型使用 PspiceforTI 运行交流扫描?

2.如果可以、如何更改不是 t=0的直流偏置点来使用 PspiceforTI 进行交流扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao-Hung:

    感谢您使用我们的产品进行设计。  但是、我认为您不能使用此模式来扫描波特图。  在线模型支持瞬态仿真、但不支持交流分析。 很抱歉 、我们没有可用于交流分析的平均模型。 相反、您可以执行以下操作来检查环路稳定性:

    此致、

    友好