This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840-Q1:P/N check 开漏、高电平有效、VDD 电平为3.3V 和1.8V

Guru**** 2814575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840-Q1, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256812/tlv840-q1-p-n-check-open-drain-active-high-and-vdd-level-is-3-3v-and-1-8v

器件型号:TLV840-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV840

大家好、

我可以使用 TLV840-Q1实现以下设计吗?

我们想使用 –TLV840MADH-Q1:开漏、高电平有效、VDD 电平为3.3V 和1.8V。 这是我在数据表中找不到的。 您能推荐 P/N 吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    对于 TLV840的高电平有效型号、我们只有 TLV840NADH29DBVR。

    杰西