This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:VOUT 的电压输入处于非运行状态

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256358/tpsm63603-voltage-input-to-vout-in-a-non-operating-state

器件型号:TPSM63603

大家好!


我有关于 TPSM6306的问题。

在有些情况下、TPSM6306不运行时、VOUT 的输入为5V。

我认为不会损坏、因为它不超过绝对最大额定值。

我的理解是否正确?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    感谢您发送编修。  您是说5V 输入电压意外地短接到 VOUT、而 VIN 和 VOUT 都是5V 吗?  如果是这样、那么您的理解是正确的。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!


    感谢您的回答。

    输入端的5V 电压未短接至 VOUT。 一条单独的线路将5V 连接到 VOUT。
    此时、TPSM6306不工作。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    如果两个"5V"是两个独立的电源、则情况会比较复杂。  需要考虑的几种情形。

    • 如果输出电压设置点高于实际的"5V"电源电压、则降压级基本上过载、可能导致过热。  在这种情况下、内部热保护应保护 IC。
    • 如果"5V"实际电压比输入"5V"更高、则高侧 FET 的体二极管可以正向偏置、回流电流可能变得不受限制并损坏 IC。  这包括输入电压断电但输出仍为5V 的情况。  
    • 如果上述两种情况中的电路不是这样、则 IC 应该可以正常工作。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好