This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:电源正常引脚容差

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257007/tps745-q1-power-good-pin-tolerances

器件型号:TPS745-Q1

各位专家、您好!

我正在尝试计算设置电源正常引脚时的确切输出电压。

 我收集的数据表(www.ti.com/.../tps745-q1第6页)中、电源正常引脚根据设置:

说明 单位 tol 最小值   tol 最大值
PG_HTH 92% 输出电压 89.00% 96,00%
PG_LTH 90% 输出电压 86,00% 93.00%

我的问题是这里的 Vout 是什么意思? 我是否可以假设 Vout 正好为3、3V 以计算 PG_HTH / PG_LTH、或者我是否应该考虑 Vout 的最小/最大值?
根据方法、计算可得到以下电压:

说明 单位 tol 最小值   tol 最大值 值最小值 值典型值 Val 最大值 单位 注释
LDO 输出电压 3、3 V -1,70% 1,70% 3244 3300 3356 V 最坏情况
PG_HTH 92% 输出电压 -3.00% 4、00% 2887 3036 3222 V 已将输出电压最小/最大值考虑在内
PG_HTH 92% 输出电压 -3.00% 4、00% 2937 2793 3168 V 假设 VOUT 为3、3V
PG_LTH 90% 输出电压 -4,00% 3.00% 2790 2970 3121 V 已将输出电压最小/最大值考虑在内
PG_LTH 90% 输出电压 -4,00% 3.00% 2838 2732 3069 V 假设 VOUT 为3、3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    通常、实际的直流设定点是比较器的比较点、而不是标称的3.3V、因此、对于最坏情况下的计算、使用直流精度的方法是正确的。  

    此致、

    尼克