This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:RDY 和放大器的逻辑低电平阈值电平;FLT

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256878/ucc21750-logic-low-threshold-level-of-rdy-flt

器件型号:UCC21750

你好

FLT 和 RDY 引脚的逻辑低电平阈值电压是多少? 它是否与 数据表中给出的 VODL (开漏低输出电压)相同?

谢谢。此

 

致、 阿诺普·库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    是的、正确、这是5mA IODON 将 FET 拉至低电平、触发 nFLT 并将 RDY 引脚拉至低电平所需的最小电压。

    此致!

    普拉蒂克