This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:最大输出电容

Guru**** 2501035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256588/bq51003-max-output-capacitance

器件型号:BQ51003

您好!

OUT 引脚上是否存在该器件可支持的"最大"输出电容? 是否存在使用"过多"电容的风险?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    OUT 引脚上的高电容不是问题、但您想使用多大的电容、50uF 到100uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。 不超过50 μ F。