主题中讨论的其他器件:AWR2243、LP87745、 MMWCAS-RF-EVM、
你(们)好!
我对在 AWR2243级联设计中使用 LP87745 PMIC 感兴趣。 当前设计采用四个 AWR 并使用 MMWCAS-RF-EVM 的 PMIC 电路。 也就是说、有两个 LP87524P PMIC、每个 PMIC 为两个 AWR 供电、如下所示:
PMIC1、sw0 - AWR1 1.0V 射频
PMIC1、SW1 - AWR1/2 1.2V 内核数字
PMIC1、SW2 - AWR2 1.0V 射频
PMIC1、SW3 - AWR1/2 1.8V 模拟/数字
PMIC2、SW0 - AWR3 1.0V 射频
PMIC2、SW1 - AWR3/4 1.2V 内核数字
PMIC2、SW2 - AWR4 1.0V 射频
PMIC2、SW3 - AWR3/4 1.8V 模拟/数字
是否有在 AWR2243级联设计中使用 LP87745的推荐配置? 我想使用两个 LP87745、但根据 AWR2243数据表(850mA /AWR)、我认为唯一可能的配置在1.8V 和1.2V 电压轨上需要高达3.4A 的电流。 但是、每个 LP87745输出的额定电源仅为3A:
PMIC1、sw0 - AWR1 1.0V 射频
PMIC1、SW1 - AWR1/2/3/4 1.2V 内核数字
PMIC1、SW2 - AWR2 1.0V 射频
PMIC2、SW0 - AWR3 1.0V 射频
PMIC2、SW1 - AWR1/2/3/4 1.8V 模拟/数字
PMIC2、SW2 - AWR4 1.0V 射频
谢谢。
凯尔