This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:二极管开关波形

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257003/uc2843-diode-switching-waveform

器件型号:UC2843

我正使用 UC2843通过双次级变压器将24V 转换为(SEC1 = 16V、SEC2 = 16V)、如下图所示。

我正在测量典型负载下的二极管 Q2漏源波形(二级侧1 = 55mA、二级侧2 = 35mA)。 根据数据表、可以根据图9-8查看预期波形、其中正如我在下面的波形中观察到的 MOSFET 漏源极处的波形。 您能告诉我观察到的波形是否正确吗?  

如果不对、在原理图中需要做些什么改进?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示了 CCM 的运行情况。 您的所示为 DCM 运行情况。 所以两者都是正确的。