This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:使用 TPS7A8300RGRR 进行设计

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS7A94, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256675/tps7a8300-designing-with-tps7a8300rgrr

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件:TPS7A94、TPS7A30 TPS7A33

团队、您好!
我们计划 在其中一个应用中使用稳压器 TPS7A8300RGRR。
输入是来自降压转换器(LMR51450SDRRR)的5.5V。
 TPS7A8300RGRR 用于在300mA 电流下生成5V 的电压。
由此生成的5V 电压用于偏置光电二极管。  
因此、5V LDO 生成的电压必须具有非常低的噪声且几乎没有纹波(干净的电压)。
您能否评论一下 IC TPS7A8300RGRR 的选择?

此外、我们需要一个-5V 电压轨、该电压轨的噪声非常低、几乎没有纹波(干净电压)。
您可以推荐一款 LDO 吗?
负 LDO 的输入将来自 TPS63700DRCR。

正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    TPS7A8300RGRR 是市场上较好的 LDO 之一、但在此可使用较好的器件。  我会考虑 TPS7A94、这是市场上噪声最低的 LDO (它的噪声比市场上噪声次好的 LDO 低46%)。  它还具有非常高的 PSRR。  TPS7A94的目的是像降压转换器一样清理噪声输入电源、并向噪声敏感的负载提供超低噪声输出。  

    对于负电源轨、我建议使用 TPS7A33或 TPS7A30。

    如果您所需的噪声甚至低于这些 LDO 本身提供的噪声、您可以将它们并联以降低输出噪声。  每个 LDO 看起来都像是下一个并联 LDO 的不相关噪声源。  并联的不相关噪声源减少并联数的平方根。  因此、2个并联 LDO 的噪声降低√2、4个并联 LDO 的噪声降低√4 = 2、等等。  我们发布了新资源、可帮助您做到这一点、并在您决定在设计中并联 LDO 时加快设计过程-请参阅下面的链接。

    PARALLEL-LDO-CALC

    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计

    针对使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式

    谢谢。

    斯蒂芬