This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25620:如何对 BQ25620/22和 BQ25628/29的 VSYS 进行调节? 哪些条件决定了如何对其进行调节? SysMin 阈值何时有效?

Guru**** 2595855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257114/faq-bq25620-how-is-vsys-regulated-for-bq25620-22-and-bq25628-29-what-conditions-determine-how-it-s-regulated-when-is-sysmin-threshold-valid

器件型号:BQ25620

BQ2562x 系列充电器使用窄 VDC (NVDC)架构、通过 BATFET 将系统和电池分开。 VSYS 的调节方式取决于两个关键条件:充电是启用还是禁用、以及 VBAT 是否大于或小于 VSYSMIN、这是最小系统电压寄存器设置。

数据表中针对两组条件提供了典型系统电压调节规格 VSYS_REG_ACC。 两组条件都包括禁用充电且没有系统电流的情况。 它们根据与 VSYSMIN 相关的 VBAT 电平以及 VSYS_REG_ACC 偏移的参数进行区分。 总结如下:

 

充电已启用

最初、VBAT < VSYSMIN。 然后、VBAT 上升至高于 VSYSMIN、并完全导通 BATFET。

VBAT 和 VSYS 之间的差异在于 BATFET 的 VDS (on)。 因此、VSYS 调节为 VBAT + VDS (ON)。

 

VBAT 低于 VSYSMIN。

VSYS 调节为 230毫伏 (典型值) 高于 VSYSMIN 和 BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行。

 

禁用充电

VSYS 已调节 50毫伏 (典型值) 高于 VBAT 当 VBAT > VSYSMIN 时

VSYS 已调节 230毫伏 (典型值) 高于 VSYSMIN 当 VBAT < VSYSMIN 时

 

需要强调的是、这只有在禁用充电时才适用。 启用充电时、BATFET 成为一个因素、VSYS 的调节方式有所不同;上述条件不再适用。 因此、不同的条件决定了如何调节 VSYS。 与禁用充电类似、它们仍然与最小系统电压有关。  

 

未连接适配器/输入

电池通过 BATFET 直接为系统供电。 根据 VBAT、VSYS 可能不一定保持在 VSYSMIN 以上。