This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在带有可拆卸电池的便携式设备中使用 BQ25792

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25798, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256140/bq25792-using-the-bq25792-in-a-portable-device-with-removable-batteries

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25798、BQ25672

您好、TI 团队、

我正在从事一项已选择 BQ25792电池充电器的设计。 我将充电器与 TPS25750 USB PD 控制器配合使用。 这两个器件将应用于由电池供电且两节锂离子电池并联的便携式设备中。 读完研究这种电池充电器的论坛后、IC 似乎有两种情况存在问题、我只想确定这两种情况是否确实是我的设计中存在的问题:

  1. 用户在设备开启时交换两个几乎耗尽(但仍部分充电)的电池以便充满电的电池
  2. 用户将设备插入 USB PD 电源、而设备未插入任一电池

我的担忧源于一些论坛帖子、其中暗示 BQ25792不是为热插拔而设计的。 我还发现一个帖子指出它不支持电池检测、但相反、数据表第9.3.6节建议 IC 可以判断是否有电池。

BQ25792是否能够协商这些场景? 如果没有、您能否推荐一款与 TPS25750兼容的充电器?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oniel:

    BQ25798是与 BQ25792引脚2引脚和寄存器兼容的引脚2引脚和寄存器。  已修复问题1。  这两个器件都没有电池检测例程;但是、可以编写主机软件来监控寄存器和/或 BAT 引脚电压以实现快速、重复的终止、这意味着没有电池连接或打开电池组保护器。

    我建议您订购以下 EVM 之一。

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM 至01

    我们正在将所有 IC 更换为798个 IC、而不是792个、因此 IC 可能会暂时缺货。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。 我将介绍 BQ25798作为解决方案。

    您能解释一下您说的意思吗?

    快速、重复终止

    谢谢。

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    在未连接电池并启用充电的情况下、充电器仅在 BAT 引脚处有电容进行充电。 因此、这些电容器充电、充电停止、放电低于再充电阈值(默认为200mV)、然后充电再次开始。  由于建议 BAT 处的最小电容仅为20uF、因此该过程会迅速发生。  如果是真正的电池、则情况不是这样。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的讲解。 另一个问题是、不确定这是否是适合提问的地方:

    我发现 BQ25798的库存非常少。 我想知道您是否可以推荐具有>15k 库存的产品,将是 USB PD 兼容。 我已经能够使用您的产品搜索筛选器找到大量与 USB PD 兼容的 TI 电池充电器、但按支持热插拔的产品进行筛选会更加困难。

    谢谢。

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我在 WIP 中显示 BQ25798的50万件;BQ25798的40万件;现在已推出37,000件。  如果您需要降压/升压功能和输入 MUX、则 BQ25792或 BQ25798是唯一的选择。  还有一个仅降压版本 BQ25672。  为了澄清、PD 兼容性仅与 MODE/OTG 功能相反。   

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复。 我看到 BQ25798没有库存。 我在找错地方了吗?

    https://www.ti.com/product/BQ25798#order-quality

    谢谢。

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    奇数  我将进行调查。  可能有一个我没有看到的大客户订单积压、这会暂停库存。  您可以从792开始、并在库存时转到798。  如果可以通过以下方式缓解启用充电时无电池情况下的792 OVP 问题:

    1.电池移除时热敏电阻被移除、因为这会导致 TS 引脚故障

    2.取出电池时禁用充电

    3.在 BAT 引脚上增加>220uF (充电电流设为高电平时增加更多)

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢、如果您发现了缺失的库存、请告知我。
    为了澄清问题、我必须分别在上述回复中执行1-3项或以上回复中的1-3项、以缓解 OVP 问题?

    谢谢。

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    以上1-3项之一。  关于798库存、它被搁置用于某个客户订单。   

    此致、

    杰夫