This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:Vbat 降至 Vbatuvlo 以下时的 BGATE 行为

Guru**** 2381200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256666/bq24160-bgate-behavior-when-vbat-falls-below-vbatuvlo

器件型号:BQ24160

您好!

我正在我的项目中使用 BQ24160RGE、并将 BGATE 连接到外部 PMOS。 当  VBAT 小于 VBATUVLO 时、 Q4 (内部电池 FET)将关闭[1]。  
并且[2]表示 BGATE  在 VBATUVLO < VBAT < 4.5V 下工作。    如果  VBAT  降至低于 VBATUVLO、BGATE 是否会与 Q4一起关断(拉至高电平)

[1][A] Ch 8.3.6 "如果电池电压低于 VBATUVLO、内部电池 FET (Q4)将保持关断、BAT 将处于高阻抗状态。"
[2][A] CH 7.5"针对 BGATE 和补充模式的电池范围"

[A] BQ24160的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    可以。  当 V (BAT)< VBATUVLO 时、BGATE 打开外部 FET。

    此致、

    杰夫