This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:开发一款移相全桥升压DC μ DC电源,应用同步整流输出电压只有设计值的一半 A

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256711/ucc28951-q1-dc-dc

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP8740

大家好:

我使用UCC28951 Ω- Q1来搭建一台24V升压至48V的DC Ω- DC电源,电路参考了PMP8740中的拓扑图。Ω

目前测试时发现,当我使用同步整流控制次级MOS管开关时会有严重的占空比丢失现象,次级线圈几乎有一半的时间处于短路状态,导致电压无法升到设定值。

当我使用二极管替换同步整流MOS时,输出电压可以升压到设定值。

如下波形可以说明此种情况,我想知道UCC28951 μ A 至 Q1是否有升压应用的方案可供参考,以上问题有无调整的方法。谢谢!μ A

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有可能用英文重写您的帖子?

    此致、谢谢。

    M·O