This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:峰值电流模式控制型 PSFB 转换器中的控制到电感器电流传输功能

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249923/ucc28950-control-to-inductor-current-transfer-function-in-peak-current-mode-controlled-psfb-converter

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

您好!

我正在尝试仿真 峰值电流模式控制型 PSFB 转换器的输出电流控制环路的环路增益。

所有与 UCC28950/UCC28951相关的应用手册均提供了控制到输出电压传递函数的公式。  不过、我正在寻找 控制到电感器电流传输函数的表达式。

更具体地说、 控制到输出电压传递函数显示在  slua560C 的等式105、 slusa16d 的等式128、slusdb2a 的等式118中。

有人能帮助您提供一个公式、用于  控制峰值电流模式控制型 PSFB 转换器的电感器电流传输函数的控制?

此致、

尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在600W 评估模块中验证了 SLUA560c 中的传递函数。  它应该适合您的设计。  

    以下链接将带您转至包含测试数据的600 W 用户指南、供您进行评估。  您应该会发现这对您的设计过程有所帮助。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为您不理解我的问题。  已验证的传递函数是 控制到输出电压的传递函数。

    我正在寻找 控制电感器电流传输函数。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传递函数用于峰值电流模式控制。  我搜索了 TI 网站、没有用于控制输出电流的派生转移。

     您要尝试实现的是恒流/恒压模式控制设计?  

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这就是我所说的。  我找不到用于控制输出电流的传递函数。

    我不是尝试进行电压模式控制。  我使用峰值电流模式控制。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行重整、上述 TI 应用手册中提供的传递函数专门用于在峰值电流模式控制下调节输出电压。

    我对"控制到输出电感器电流"的传递函数感兴趣、这有助于设计控制环路、以便在峰值电流模式控制的转换器运行下调节输出电流。

    此致、

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 TI 的网站、但找不到根据平均电流模式控制得出的传递函数。 但是、我在恒流恒压模式降压设计方面找到了这个 e2e 主题。   我认为该设计技术还可用于控制相移全桥转换器中的平均输出/电感器电流。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter?keyMatch=DESIGNING%20FOR%20CONSTANT%20CURRENT%20CONSTANT%20VOLTAGE

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    您可以仅参考采用峰值电流模式控制的降压转换器的传递函数。 它们本质上是相同的。

    此致、

    薛明宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看来明宇已经给你推荐了。  如果您需要任何帮助、请告诉我们。

    此致、