This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:原理图/无 webench

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256045/bq24610-schematics-no-webench

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24650

您好!

我通常使用 webench 进行电源设计、但找不到 使用 BQ24610设计充电器的方法。
我需要开发一款6S 锂离子充电器:
28V 输入
25V2输出(Vcharge)
使用 PowerPath
icharge maxi 10A
我阅读了产品说明书以及 Schematic_Checklist 仅对产品说明书进行了总结的文档"BQ24610_BQ24650_BQ24650_BQ"。

我不擅长电力电子技术(而是小信号)、因此能否帮助您选择主要元件(5个 MOSFET、肖特基二极管、Rshunt 和线圈)?

希望获得一些可以适合我的设计的参考元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard、您好!

    很遗憾、我们没有适用于此器件的 Webench 工具。

    我建议 参考 EVM 用户指南。 用户指南将向您展示我们在 EVM 上使用的组件。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、但是 EVM 似乎是2010年推出的一款板、"旧"组件。

    我想我们现在可以做得更好、尤其是使用更好的 MOSFET。

    伯纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard、您好!

    EVM 用户指南显示了每个元件设计参数以及我们从中购买这些参数的制造商。 如果您需要更新的元件 、我建议浏览制造商的网站或联系他们、看看他们是否有符合所需设计参数的更新元件。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我没有帮助。

    但是、好的。

    此致

    伯纳德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard、您好!

    EVM 上使用的组件是我建议使用的组件。 如果您不想使用这些组件、则必须找到要使用的组件。 找到这些组件后、您可以返回、TI 可以检查它们是否符合您的设计参数。

    此致、

    Christian。