This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:通过 PD 更新 USB-C 重定时器的 EC 固件 IC TPS65994

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254816/tps65994ae-ec-update-fw-for-usb-c-retimer-through-pd-ic-tps65994

器件型号:TPS65994AE

您好、TI 专家。

由于设计限制、我们必须通过 PD 重定时器从 EC 更新 IC for USB-C 重定时器的 FW (接口为 I2C、用于连接 PD 和重定时器)。

时钟频率仅为100kHz、是否有理由将频率限制在100kHz、无法 进入快速模式(~400kHz)?

谢谢。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack 您好!

    [quote userid="530816" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254816/tps65994ae-ec-update-fw-for-usb-c-retimer-through-pd-ic-tps65994该接口是用于连接 PD 和重定时器的 I2C 接口

    您是否有关于 TPS65994AE 的 I2C3m 的问题?

    此致、

    Rohit Parashar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parashar:

    是的、由 I2C3m 连接 PD 和重定时器。

    谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    请问您使用的是哪种重定时器?  

    根据 TPS65994AE 的数据表、 fSCLM 的典型值为390KHz。 我将了解为什么将其限制在100kHz、明天回来。

    此致。  

    Rohit.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parashar:

    Parade 和 Nuvoton USB4重定时器在通过 PD I2C 接口更新 FW 时均为100kHz。

    谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我仍在检查 TPS65994AE 中 I2C3m 的实现详细信息。 我已向您发送一条消息、以便您可以共享 I2C 日志。

    谢谢。此致、

    Rohit.