This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92643-Q1:解决方案建议

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518-Q1, TPS92515HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250487/tps92643-q1-solution-suggestion

器件型号:TPS92643-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV-Q1、TPS92518-Q1

大家好、

以下是我们的要求。 您是否可以帮助我们检查是否有合适的解决方案可供推广? 首选汽车级、但商业级也可以。 谢谢你。

必须: 输入电压>40V

必须: 输出电流: 1A~2A

结构:降压

应用: 驱动器白光 LED

必须: 必须: PWM 调光

必须:IQ。 < 0.5mA 或支持关断模式

必须: 诊断: LOD/LSD/TSD

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    如果您需要一个支持高达2A 电流和高达65V 输入电压的单通道降压 cc LED 驱动器、则需要查看 TPS92515HV-Q1。   

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FHOUDE

    但 TPS92515HV-Q1 IQ 略高、并且没有诊断功能。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统要求是什么?

    输入电压范围(最小值、典型值、最大值)、VLED 范围(最小值最大值)、ILED 范围(最小值最大值)、您是否在进行 PWM 调光? 3)并联 FET 调光?  如果是、那么具有什么 PWM 频率以及什么 PWM 占空比范围(最小值和最大值)。  您是否有其他要求:?

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fhoude:

    Vin (max)= 40V Vout 将低于 Vin。 一个灯串且 ILED = 1A-2A。 模拟 PWM 调光。 (对于频率和占空比、我需要与客户核实、但我认为我们可以首先跳过这些参数。  

    诊断(LOD/LSD/TSD)和低 IQ (1mA)(或支持关断模式)是优先考虑的问题。


    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 LOD 和 LSD、我猜 TSD 是热关断。  您所说的"诊断"具体是什么意思?  您是指仅通过 FLT (故障)引脚来了解何时发生了 "输出短路"或"开路"故障? 如果这是您需要的、TPS92643将是您的最佳选择。  如果您需要更详细的故障信息、则可能需要转到其中一个使用 SPI 的基于寄存器的器件、如 TPS92518-Q1。  您还需要指定来自 Vcc 或 Vin 的 Iq 电流?   

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您未回复、我将关闭该 E2E 帖子、