This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 CEDV GPC 数据错误非常大

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256210/bq4050-bq4050-cedv-gpc-data-error-quite-big

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

 根据 BQ4050CEDV 算法、通过 TI 网站上的 GPC 软件、SOC 误差相当大。 可以调整哪些参数来减小误差值。

文件                     SOCerror、                   通过百分比
roomtemp_lowrate.csv     2.34164815651572            1
roomtemp_highrate.csv    11.4563853705497            0
hightemp_lowrate.csv      -5.19478563749231           0
hightemp_highrate.csv     2.10239563565103           1
lowtemp_lowrate.csv       6.25206092919704            0
lowtemp_highrate.csv      -12.0601278342717            0

e2e.ti.com/.../C369_2D00_P1_2D00_22.zipe2e.ti.com/.../1447.GPC_5F00_CEDV.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查温度是否设置正确、以及温度传感器是否接触到电芯。 日志必须捕获电芯的内部温度以确保正确匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度传感器附着在电芯表面、并反映电芯的实际温度。  哪些参数会影响? 如何调整这两个参数 FitMaxSOC%和 FitMinSOC%、以获得不同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试降低学习 SOC %并过滤几个百分点的最小/最大 SOC 参数、这将使 EDV 更接近放电电压拐点、这应该具有更高的分辨率。

    您仍然可以将该工具中的 GPCCEDV 结果与当前数据一起使用、它将导致该负载和温度下的日志可能给出的最大误差。

    此致、

    怀亚特·凯勒