Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 大家好!
我对 TPS51206的电源时序有疑问。
可以在 VDD 之前输入 VLDOIN 吗?
是否应该始终遵循以下电源顺序?

此外、如果在 VDD 未被输入时 VLDOIN 为输入、VTTREF 将被输出吗?
此致、
石渡市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、石渡
图23中的电源时序是建议的电源时序。 但可以使用您在 VDD 之前记下的其他电源序列。 也可以在 此处链接的以下 E2E 主题中看到该信息。 请注意、在执行该其他电源序列时、您可能会遇到过冲、并可能出现更快的上升时间。 也可以在 此处链接的以下 E2E 主题中看到该信息。
VDD 有助于驱动内部 EN-VTTREF、这可以在 此处链接的数据表第10页的第7.2节中看到。 因此、如果 VDD 不是输入、则 VTTREF 不应输出。
谢谢。
字段