This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95373AQ5M:建议原理图概述

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95373AQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256921/csd95373aq5m-recommended-schematic-overview

器件型号:CSD95373AQ5M

您好、支持团队

我们已查看 CSD95373AQ5M 数据表9.1.1建议的原理图概述

C16和 R2显示 DNP、如果我添加 C16和 R2可以帮助解决 EOS 问题?

如有任何建议。 请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    C16和 R2形成缓冲电路、以减慢开关节点的 dv/dt。 这通常可以减少开关节点振铃/过冲并提高 EMI 性能。 但是、此电路通常是不必要的、并且会降低效率、因此我们建议将其保留为 DNP、除非出现需要组装此电路的问题。

    谢谢。

    特拉维斯