This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:尝试通过 SPI 刷写二进制文件时出错

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255702/tps65988-errors-when-trying-to-flash-binary-over-spi

器件型号:TPS65988

下午好!

我们已将 TPS65988放入我们的设计中、现在正在尝试从 Application Customization Tool 进行刷写。 但是、我们不断出现一些错误、这些错误似乎表明我们无法使用 TPS65988。  

我通过 FTDI USB 转 SPI 电缆连接到 SPI 线路。 我未通过 I2C 连接到 TPS65988。 打开 GUI、加载已配置的工程、然后转到 Adapter > Configure I2C/SPI Adapter Settings。 我选择 FTDI、然后似乎检测到 FTDI 线缆。 我单击"Test SPI Flash Read"、它显示以下错误:  

SPI 测试读取期间遇到异常:*** FTDI 调用错误(SPI_OpenChannel)、状态:3

'exceptions.exception'="">

然后、如果我再试一次、它会更改为 I2C_OpenChannel、而不是 SPI_OpenChannel。

您能就此处可能出现的问题提供一些反馈吗? 人们是否经常遇到可能导致这种情况的驱动器问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给团队一些时间进行查看并提供回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex、感谢您的跟进。 我想我们现在可能已经解决了这个问题。 我们将通过 C232HM-DDHSL-0 电缆使用 FT232H FTDI 芯片与 TPS65988通信。 这与 EVM 不同、因此我认为它可能存在问题、因为它可能需要不同的 FTDI 芯片。 我们通过保存 GUI 中的二进制文件、然后使用第三方工具通过 SPI 和 FT232H 对闪存 IC 进行编程、从而解决了这个问题。 这似乎将二进制文件加载到芯片上、这样我们就能使超高速 USB 器件正常工作。 但是、DisplayPort 尚未连接、因此我将创建另一个有关该主题的主题。 希望您可以在此方面有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 很高兴知道您可以加载二进制文件。  
    我将关闭此主题、并帮助您打开您为 DisplayPort 创建的另一个主题。  

    谢谢。此致、

    Rohit Parashar。