This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:环路稳定性

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255151/tps62442-q1-loop-stability

器件型号:TPS62442-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62442

您好、TI 团队、  

我们将根据客户的电路设计对 TPS62442进行环路测试。  

我们发现、在低频范围(1kHz-7kHz)内、相位频率曲线(红色)低于零。

导致这种现象的原因?它是否会对环路稳定性或任何其他功能产生一些不良影响?

环路测试结果和电路原理图如下所示。 开关频率为2.1MHz。

谢谢!

陈元志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,袁志:

    感谢与我们联系。  

    我会在 EOD 之前回复您。

    此致、
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,袁志:

    从波特图中、我看到相位裕度>50度、增益裕度>10dB、这意味着系统在这些条件下是稳定的。 此外、审阅原理图后、我觉得一切都很好。  

    该行为 与器件的内部补偿有关。 低频也不会为器件的稳定性提供太多信息、因为它们远离带宽、这与开关频率相关(1/10左右)

    此致、  
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提示回复!

    我已经把它弄出来了。  

    此致

    远志