This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:电感器选择

Guru**** 2510905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256368/tps560430-q1-inductor-selection

器件型号:TPS560430-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS560430

团队好,  


与 LMR50410YQDBVRQ1相比、TPS560430的输出功能更少、且开关频率相同。 为什么输出电感是 LMR50410YQDBVRQ1的两倍大?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在谈论 EVM 吗? 两个 EVM 分别使用 LMR50410XDVBR (固定700kHz)和 TPS560430YQDBVRQ1 (2.1MHz)。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hongjia

    感谢您的提示回复!

    我已经把它弄出来了。  

    此致

    远志