This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20133:电源电路故障(5V 至3.3V)

Guru**** 2519380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256426/lm20133-failure-of-power-supply-circuit-5v-to-3-3v

器件型号:LM20133

我们在其中一个牵引控制模块中使用 LM20133MH 从5V 电源生成3.3V 电压。 3.3V 电压用于为一个 MVB 协议通信模块供电。 该电源旨在产生3.3V 电压以及400至600 mA 的工作电流。

在现场的这些模块中发现组件故障、因此需要对设计进行审查。

在现场观察到故障和其他观察结果:

1.模块已在 IC (LM20133)位置及其外设中烧录

2.仅 LM20133被烧断

3.在非工作模块中更换 A4使模块良好

4.在一些模块中,输入/输出电感器被烧毁

5.一年内的故障很少(约15%)

我们在寻找 TI 的支持来解决这一故障并实现更可靠的设计。